המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video: How to configure the 4G interface on a HMIBSC Edge Box ?
Question
How to configure the 4G interface on a HMIBSC Edge Box ?

Description



~# vi ~/infra_settings.conf
Set W4G_SETTINGS_FLAG=1
Set W4G_SIM_PIN="<PIN_CODE>"
Set W4G_APN="<APN_NAME>"
Set W4G_USERNAME="<xxxxxx>" # If needed
Set W4G_PASSWORD="<xxxxxx>" # If needed
Save file: press 'Esc key', enter :wq then press 'Enter key'
~# reboot
~# ~/utility/w4g/w4g_setup.sh
~# ping <8.8.8.8>  # Google DNS

Keywords
HMIBSC, BSC, Edge Box, Magelis Ipc, 4G, configuration, HMIYMIN4GUS1, HMIYMIN4GEU1, network, interface

Case author:
Lilian Cabos

Product Familly
Magelis Ipc

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: