המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is parameter address for saving to Eeprom command in Lexium drive LXM32i ?
It is parameter "PAReeprSave" at modbus or profibus address 1026, see page extracted from LXM32i profinet manual or canopen index/subindex 16#3004/1

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Extracted pages from LXM32i_Profinet_Manual_V100_EN.pdf [113.35 KB]