המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
PSO 8.2 Software Protection Failure Error: No key found or no license available from network.

Issue
While running Power SCADA Operation version 8.2, customer sees the error in Runtime Manager: Software Protection Failure Error. No key found or no license available from network.
image

Product Line
EcoStruxureTM Power SCADA Operation 8.2

Environment
SCADA

Resolution
Install at least PSO 8.2 CU 6.
The installation files and other documents can be found in the link below:
https://community.se.com/t5/EcoStruxure-Power-Operation/v2020-Release-amp-Updates-Install-Procedure/td-p/186330