המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the power consumption for the BMENOC0301 PV13 SV2.15 or BMENOC0311 PV14 SV2.15?
Issue
What is the power consumption for the BMENOC0301 PV13 SV2.15 or BMENOC0311 PV14 SV2.15?


Product Line
BMENOC0301  PV13
BMENOC0311  PV14


Resolution
The power consumption for the BMENOC0301 PV13 SV2.15 or BMENOC0311 PV14 SV2.15 re-designs is 900 milliamperes.