המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the replacement for the TSX07312428 Nano PLC?
Issue:
Replacement for the TSX07312428 Nano PLC


Product Line:
TSX Nano, TM221


Resolution:
The replacement for the TSX07312428 Nano controller is the TM221C24R

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)