המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to create a remote session on the HMIBSC via the Putty tool ?
Question
How to create a remote session on the HMIBSC via the Putty tool ?

Description
1- Install the Putty tool on your PC

2- Check the connectivity with the HMIBSC target with the ping tool


3- Configure and open the session with putty



4- You can’t connect directly with the root account for security reasons.
You need to use a user account before ($ prefix).



5- Now, it’s possible to login with the root account or to have the admin rights (# prefix)


6- You are connected on the HMIBSC





Keywords
HMIBSC, Magelis IIOT Box, Linux, SSH, remote session, Putty

Case author:
Lilian Cabos

Product Familly
Magelis IIOT Box