המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is an inFP Internal Error 25 on a Process Drive?
Issue:
inFP Internal Error 25 on a Process Drive.

Product Line:
Altivar 6xx, Altivar 9xx

Environment:
All

Cause:
Troubleshooting

Resolution:

Probable Cause- Incompatibility between Control Board hardware version and firmware version.

Remedies-
Cycle line voltage to the drive. Make sure the display goes all the way out before restoring voltage.
Update the firmware package.