המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does EOTE V3.1 support M580 safety variable
1. Issue
One customer asks does EOTE v3.1 support M580 safety variables.
2. Resolution
EOTE V3.1 does not support M580 safety variables or process variables. It only supports M580 global variables. This feature will be added in EOTE V3.2.

3. FAQ applicable Condition
FAQ also applies to EOTE V3.1 SP1.