המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the replacement of the XACS3991

The XACS3991 control block for base mounting is obsolete and has no replacement.

If the XACB series pendant has a spare hole that can be used, then install the e-stop operator with an XACS499 contact block.

XACB series Extract from catalog: DIA5ED2130507EN

65350737