איך נוכל לעזור לך היום?

How to access command line diagnostics in SCADAPack x70 RTU?

There are two main ways to access command line diagnostics:
1. Using an ASCII terminal connected to a SCADAPack serial port configured for the Cmd Line function. This is the method used to display startup diagnostics.
The Serial 4 is default Port function is Command Line.
command line
2. Using Telnet over TCP/IP links. Multiple Telnet sessions may be established with the SCADAPack on the same TCP/IP interface, or multiple sessions may be simultaneously established on multiple TCP/IP interfaces.

Enable the Telnet server under the IP Communication>Ethernet Ports>Services. Then hit apply button.

Telnet server

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר:
טווח:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings