המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I turn off the PI function in an ATV66?
Issue:
Disabling the PI regulator in an ATV66.

Product Line:
ATV66

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer application changes

Resolution:
Go to F1 then to menu 7.2 application functions then scroll down to PI Regulator and set to "NO".