המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does Easergy P5 have any software configurator in order to select the correct model and application?
Yes, a product selector helps to configure the device with all possible options and get the order code*.
Please see the link below and click the "Product Selector" button:
*No Selector is available for USA at this time

https://www.se.com/ww/en/product-range/62400-easergy-p5-protection-relays/