המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ATS22 Why can't I make changes in the SUP menu?
Issue:
Why can't I make changes in the ATS22 SUP menu?

Product Line:
ATS22

Environment:
All serial numbers

Cause:
Basic programming


Resolution:
SUP menu is basically read only used for monitoring.