המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to edit super genies from Graphics Builder
Issue
To be able to edit super genies

Product Line
PowerSCADA Operation

Environment
Graphics Builder

Cause
When set (the parameter as explained in the 'Resolution' section), enables the user to choose whether or not to open and edit a Super Genie page

Resolution
Add the following parameter to the INI file (either in Notepad or Setup Editor):

[CtDraw.RSC]
AllowEditSuperGeniePage=1