המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Video Altivar: How to import motor and encoder data to the safety configuration on ATV340 or ATV900 with the safety module VW3A3802?
How to import motor and encoder data to the safety configuration on ATV340 or ATV900 with the safety module VW3A3802?

1) Download the latest version of SoMove FDT here:
https://www.se.com/en/download/document/SoMove_FDT/

2) Download the latest version of ATV340 DTM here:
https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV340_DTM_LibraryEN/
or/and
Download the latest version of ATV900 DTM here:
https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV9xx_DTM_Library_EN/

3) Watch the video

For more information, see ATV340 Safety functions manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE61741/
For more information, see ATV900 Safety functions manual: https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE64209/

Please visit the Schneider Electric FAQ:
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA405323/