המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Power Scada Operation (PSO) 2020 - What's New and Technical Release Notes
Issue
There is a new version of PSO with new features and functionality.

Product Line
EcoStruxureTM Power SCADA Operation (PSO)

Environment
EcoStruxureTM Power SCADA Operation (PSO) 2020

Resolution
The PSO 2020 What's New presentation and Technical Release Notes are attached to this article.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Power SCADA Operation 2020 Release Notes.pdf [99.75 KB]
PSO 2020 What's New Presentation.pdf [10.73 MB]