המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Function Implicit Type Conversion

Issue
User can be found an issue working with type to type operation at Control Expert.
implicit conversion

Environment
Control Expert
Resolution
As per default the function Enable Implicit Type Conversion is not checked when the user create a new project. Then this function must be checked to avoid errors with the application. To activate this function:
1- Go to Tools > Project Settings > Program > Languages > Common
2- Enable implicit type conversion
For further details, see the document attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Implicit Type Conversion.pdf [252.23 KB]