המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Configure the BMXNOR0200 for DNP3 communications with redundant server
Issue
Configure the BMXNOR0200 for DNP3 communications with redundant server

Product Line
BMXNOR0200

Environment
Windows 7, Windows 10

Resolution
The purpose of this video is to demonstrate how to configure the BMXNOR0200 to communicate with multiple DNP 3 servers