המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the length required between supports for cable bundle fastening?

In conjunction with the recommendations of cable stranding and fastening, bundled cables should be fastened to supports with maximum distance of 400mm as in the figure below.

assembly of electrical switchboard
Note: Image is modified extract from: “How to assemble an electrical switchboard – Technical guide” (DESW043EN; 2013), used to indicate the maximum recommended length between the support bars for fastening cable bundles.

71286646

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
DESW043EN_Extract.pdf [308.45 KB]