המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the pinout for a BMXFTA152 cable?

Issue
BMXFTA152 cable pinout.

Product Line
X80 IO

Resolution
The BMXFTA152 has one 20-way removable terminal block and one 25-way SUB-D connector for ABE7CPA02/03/31 sub-bases.
The pinout is as follows:
(See attached pdf)
ftyghu

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
BMXFTA152_pinout.pdf [117.41 KB]