המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How many inputs can I connect to each channel?

Each digital channel can connect to 1 Ti24 interface input or 2 pulse energy meter inputs.
Each analog channel can connect to 2 analog inputs (4-20mA or 0-10V).