המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where is Altivar Efficiency Calculator located?
Issue:
How to obtain efficiency on Altivar Drives?

Product Line:
Altivar

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The following tool uses KW vs HP for its simulation.
https://altivar-efficiency-calculator.se.app/
It is possible to define the loss in function with the following tool. If the motor losses are known , the calculation could be optimized to better reflect the application/rating.