איך נוכל לעזור לך היום?

Y a-t-il une tige plus longue que 120 mm pour un ZA2BZ13 ?

Problème :
Tige proposée à plus de 120 mm pour un ZA2BZ13

Gamme de produits :
Boutons-poussoirs métalliques Harmony XB4/ZB4

Environnement :
Boutons-poussoirs de 22 mm

Résolution :
Non, 120 mm est la longueur maximale