איך נוכל לעזור לך היום?

¿Cuál será la tensión de línea a tierra de un transformador con un secundario delta o con un secundario delta con derivación central? ¿Puede el secundario delta o el secundario delta con derivación central tener un neutro?

Problema:
Neutros en transformadores con devanados secundarios conectados en Delta

Línea de productos:
Transformadores de BT

Entorno:
Se aplica a los productos de transformadores de BT de SquareD/Schneider Electric

Causa:
Presencia de terminales neutros y su puesta a tierra en los transformadores

Resolución:

Si el secundario en delta no ha sido referenciado a tierra por el instalador mediante la puesta a tierra en una esquina de la unidad, entonces es imposible adivinar cuáles pueden ser los voltajes de fase a tierra. Si la unidad ha sido puesta a tierra en una esquina, entonces dos de los voltajes de fase a tierra serán iguales al voltaje línea a línea, y el tercer conductor de fase, el que está conectado a tierra, tendrá cero voltios de potencial a tierra.

Si el transformador es un secundario en delta con punto central y el instalador ha conectado el punto central (el conductor X4 en un transformador reductor, o H4 en uno elevador), entonces los conductores de fase en los extremos del devanado con punto central tendrán la mitad del potencial de voltaje a tierra respecto al voltaje línea a línea, y el conductor de fase opuesto tendrá un potencial a tierra 1.732 veces mayor que los otros dos conductores de fase. En un secundario en delta con punto central 240/120 3 fases 4 hilos, con el terminal X4 conectado a tierra por el instalador, los potenciales a tierra de X1 y X2 serán de 120 V, y el potencial a tierra de X3 será de 208 V. Es imperativo recordar dos puntos:

  1. El punto central del transformador solo tiene el 7.5 % de la capacidad nominal en kVA para cargas monofásicas línea a neutro.
  2. Absolutamente ninguna carga línea a neutro puede colocarse en la fase de 208 V (pierna alta). Según el NEC (excepto donde los códigos locales difieran), la fase B se conecta al terminal X3 (en un transformador reductor), que es entonces la pierna alta en la que no se pueden usar interruptores monopolares.

Un transformador con secundario en delta no puede tener un neutro (un conductor portador de corriente conectado a tierra que no debe desconectarse). Un secundario en delta puede estar puesto a tierra en una esquina, pero ese conductor, aunque esté conectado a tierra, no es un “neutro”.

Como se detalló anteriormente, un transformador con secundario en delta no puede tener neutro, mientras que un secundario en delta con punto central, una vez que el punto central esté conectado a la tierra más cercana según el NEC por el instalador, puede tener una cantidad limitada de cargas monofásicas línea a neutro, pero limitadas al 7.5 % del kVA nominal del transformador.