המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Galaxy 5000, gabinete de batería; anclaje sísmico, kits sísmicos, dibujos sísmicos

Problema:
Anclaje sísmico, kits sísmicos, dibujos sísmicos

Línea de productos:
Galaxy 5000

Entorno:
Galaxy 5000, gabinete de batería, gabinete AUX

Causa:
Cómo instalar kits sísmicos para UPS, batería y gabinete AUX

Resolución:
Consulte el diagrama de instalación: 0H-0729 (gabinete aux de 42 pulgadas), 0H-0734 (gabinete aux de 14 pulgadas), 0H-0735 (gabinete aux de 28 pulgadas), 0H-0736 (UPS) y 990-5217_EN_signoff_LRC2 (instalación de anclaje sísmico)


שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
0h-0734_REV01.pdf [367.5 KB]
0h-0735_REV01.pdf [603.98 KB]
0h-0736_R01.pdf [643 KB]
0h-0729_R01.pdf [348.74 KB]
990-5217A_EN_signoff_LRC2.pdf [1.64 MB]