המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Este documento explica la diferencia entre la Corriente de Entrada Máxima y la Capacidad del Disyuntor de Entrada en los sistemas SUVT.

El SUVT consiste en un módulo de alimentación que tiene la derivación incorporada. La corriente de entrada máxima puede variar de un UPS a otro, pero con el SUVT se especificará como el límite máximo de corriente de entrada que se puede consumir con la red eléctrica baja y las baterías de carga.
La Capacidad del Disyuntor de Entrada siempre es un valor mayor que la Corriente Máxima de Entrada, esto es para evitar disparos involuntarios y también permite que el Sistema pase al modo de Derivación en sobrecarga o en caso de condiciones de falla de carga. El Sistema puede soportar una sobrecarga del 125% durante 30 segundos cuando está en la red eléctrica o 110% continuo.