המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
READ_VAR Error 512 (16#0200) en la 2 palabra del arreglo de gestión GEST

Cuestión:

Cuando se usa READ_VAR, la segunda palabra del arreglo GEST (índice 1) devuelve el error 512 (16#0200) para un dispositivo de terceros.

Línea de productos:

Modicon M340, Modicon M580, Modicon Premium

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución:

El byte mas significate de la segunda palabra del arreglo de gestión GEST brinda el "Informe de operación" para el bloque READ_VAR.

Un valor de 16#02 informado por este informe de operación significa "respuesta incorrecta".

=> Esto significa que los datos provenientes del dispositivo Modbus Server de terceros se devuelven al PLC con datos incorrectos o datos inesperados del servidor (dispositivo de terceros) para la solicitud dada del bloque READ_VAR (cliente PLC).

Las razones más probables para esto son:

1) El dispositivo no admite el comando que se le envía desde el bloque READ_VAR.

-> Asegúrese de leer el tipo de dirección correcta. A veces, el pin OBJ debe ser '%IW' en lugar de '%MW' o viceversa. (también puede ser %I o %M)

-> Si se utiliza Ethernet, es posible que el índice (también conocido como Número de dispositivo / ID de unidad) se deba cambiar o agregar en el READ_VAR del dispositivo. A veces, el equipo requerirá un índice de 255 (o algún otro número). Puede agregar esto después de la dirección Ip 'puerto_Ethernet{xxx.xxx.xxx}255'

2) Existe un dispositivo intermedio  (radio / conmutador celular / conmutador ethernet) que modifica o copia los paquetes hacia o desde el dispositivo de terceros debido a interferencias o problemas de búfer de dispositivos.

Solución de problemas de la solución de problemas:

Utilice una herramienta de captura de paquetes como Wireshark para leer los paquetes intercambiados entre el PLC y un dispositivo de terceros.

Wireshark tiene la capacidad de analizar los paquetes Modbus TCP y los mostrará resaltados en rojo si hay un problema con la respuesta de un dispositivo.

NOTA: Wireshark y los dispositivos deberán conectarse a un conmutador ethernet físico capaz de replicación de puertos.

Documentación

Para obtener más información sobre el parámetro de administración GEST, consulte la sección "Parámetros de administración: informes de comunicación y operación".

de la Guía del usuario:

Guía de Usuario de "Experto en Control de Ecostruxure - Biblioteca de Bloques de Comunicación"

https://www.se.com/us/en/download/document/33002527K01000/

Si estas preguntas frecuentes no resolvieron su problema, puede chatear con nosotros (https://www.se.com/us/en/work/support/) o enviarnos un correo electrónico a customer.services@se.com para crear un caso con nuestro equipo de soporte técnico.

Si no está ubicado en Norteamérica, comuníquese con su Centro de atención al cliente local para obtener ayuda:

https://www.se.com/ww/en/work/support/