¿Qué es la versión WSP de OFS?
Cuestión:
¿Qué es OFS (OPC Factory Server) WSP?
Línea de productos:
Wonderware de AVEVA
Entorno:
Software servidor de OPC DA en PC con Windows
Resolución:
OFS WSP es una versión de OPC Factory Server que está incorporada en el conjunto de software AVEVA Wonderware.
"WSP" significa Wonderware System Platform.
La Licencia para OFS se maneja a través de AVEVA Wonderware.
Para cualquier problema de licencia en la versión WSP de OFS, comuníquese con el Soporte de AVEVA:
Web: https://www.aveva.com/en/support-and-success/support-contact/
Correo electrónico: wwsupport@wonderware.com
Teléfono: 800-966-3371