איך נוכל לעזור לך היום?

¿Cómo puedo leer una variable de tipo STRING con OFS v3.63?

Cuestión:

Leer una variable tipo STRING en el software cliente de OFS (OPC Factory Server), OFS Client v3.63.

Línea de productos:

OPC Factory Server v3.6x. (OFS)

OFS Client v3.6x.

Entorno:

Software servidor de OPC DA en PC con Windows.

Resolución:

1) La sintaxis típica AliasName!%MW devuelve el valor numérico de la cadena caracteres.

OFS_ReadString_1


2) Para ver los datos reales en un formato de cadena, debe agregar la letra c al final.

Ejemplo:

M340!%MW10:4;c (AliasName!%MemoryWord:NumberOfWords;c)

Donde:

  • "M340!": Alias del dispositivo configurado en el software "OFS Configuration Tool"
  • "%MW10": Palabra de memoria donde se encuentra la variable tipo string
  • ":4": Cantidad de palabras de memoria a leer
  • ";c": Sufijo utilizado para leer y escribir una variable de tipo string en forma de cadena de caracteres


OFS_ReadString_2

Si se utiliza EcoStruxure Control Expert o Unity Pro se pueden utilizar variables no localizadas en una dirección de memoria en específico como se muestra a continuación:

OFS_ReadString_3

OFS_ReadString_4

Para utilizar el nombre de la variable se necesita precargar la lista de variables de Control Expert en el software de configuración del servidor "OFS Configuration Tool", o habilitar la opción de "Data Dictionary" ("Diccionario de datos") en el software de Control Expert y software de configuración de OFS:

OFS_ReadString_5

OFS_ReadString_6

Nota: La opción "Data Dictionary" ("Diccionario de datos")  ayuda a volver a sincronizar el servidor OFS con el PLC en caso de una inconsistencia y permite reiniciar la comunicación en tiempo real automáticamente.

Para más información consulté el manual "OPC Factory Server V3.60 User Manual" que se encuentra en la carpeta donde se instaló OFS, el camino predeterminado sería el siguiente: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\OFS\Doc\OFS-ENG.pdf