המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Recomendaciones de pruebas periódicas para el relé de protección contra falla de arco electrico PowerLogic A125

Problema:

¿Con qué frecuencia se deben hacer pruebas de mantenimiento del relé de protección contra arco eléctrico PowerLogic A125 y qué métodos se recomiendan?

Producto:

Relé de protección contra falla de arco PowerLogic A125

Entorno:

Instalaciones en tableros de Distribucion de baja y media tensión en las que se implementan sistemas de protección contra falla de arco eléctrico para la seguridad del personal y de los equipos.

Causa:

Los sistemas de protección contra falla de arco son componentes de seguridad críticos. Con el tiempo, las condiciones ambientales, el desgaste mecánico o los cambios en el cableado pueden afectar al rendimiento del sensor y al funcionamiento del relé. Si no se comprueban periódicamente, existe el riesgo de que se produzcan fallos no detectados, retrasos en el disparo o fallos completos durante un arco eléctrico.

Resolución:

Las recomendaciones son:

  • Realice pruebas funcionales al menos cada cinco (5) años (o los que recomiende la norma local aplicable)
  • Las pruebas deben incluir la lógica del relé, el cableado y los sensores de arco para garantizar que toda la cadena de protección funciona según lo previsto.
  • Utilice un principio de prueba de inyección secundaria para las etapas de protección que implican medición de corriente.

    Por qué son importantes las pruebas:

    • Cumplimiento de las normas de seguridad: Muchas normas nacionales e industriales exigen la verificación periódica de los sistemas de protección.
    • Aseguramiento de la fiabilidad: Garantiza que los sensores detecten la luz correctamente y que los relés de disparo respondan en el tiempo especificado (tan rápido como 2 ms para la salida HSO).
    • Mantenimiento preventivo: Identifica problemas como sensores sucios, conexiones sueltas o cables degradados antes de que provoquen fallos.

    Consejos prácticos para las pruebas:

    • Programe las pruebas durante las interrupciones planificadas para evitar interrupciones operativas.
    • Documente todos los resultados de las pruebas para auditorías de cumplimiento y futuras referencias.
    • Después de cualquier modificación del sistema, sustitución de sensores o cambios en el cableado, realice una prueba funcional completa inmediatamente.
    • Combine las pruebas con inspecciones visuales (cada 3 años) para comprobar si hay suciedad, daños mecánicos o una posición incorrecta de los sensores.

    Consideraciones adicionales:

    • Si el sistema incluye múltiples unidades A125 en un esquema de protección selectiva, verifique la comunicación entre unidades (señales de entrada/salida de disparo maestro).
    • Asegúrese de que los ajustes de los interruptores DIP sean correctos después del mantenimiento; los ajustes incorrectos pueden comprometer la lógica de protección.
    • Pruebe la función de autosupervisión simulando fallos del sensor para confirmar que el LED de servicio y la salida SF se activan correctamente.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: