איך נוכל לעזור לך היום?

PowerChute Network Shutdown Linux Virtual Machine has been flagged for CVE-2026-31431, CVE-2026-43284, CVE-2026-53266, CVE-2026-98432, CVE-2026-111497

Issue:

The PowerChute Network Shutdown Linux Virtual Machine has been flagged for CVE-2026-31431, CVE-2026-43284, CVE-2026-53266, CVE-2026-98432, and CVE-2026-111497

Product:

PowerChute Network Shutdown

Environment:

PowerChute Network Shutdown Linux Virtual Machine.

Cause:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-31431

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-43284

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2026-53266

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2026-98432

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2026-111497

Solution:

Update the Linux system as recommended in the PowerChute Network Shutdown Security Handbook and Installation Guide.

1- To update the system log in to the PowerChute Linux VM as root and run the command dnf update.

dnf update command

2- When the command runs, you will be prompted to accept the update. Note that the update installation packages and upgrade packages will vary.

Answer yes or no

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings