איך נוכל לעזור לך היום?

NBRK0250A Rack Access Becomes Inaccessible After Network Cable Removal from Appliance.

Issue:
NBRK0250A Rack Access Becomes Inaccessible After Network Cable Removal from Appliance.

Product Line:
NetBotz 250A

Environment:
Firmware versions v3.2.0.2, v3.3.0.1, v3.4.1.1, v3.4.2.6

Cause: It has been found that leaving the network disconnected from the NBRK0250A causes rack access card swipes to fail after 10 to 15 minutes.

Resolution:
This is being looked at by engineering to be addressed in the future.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings