איך נוכל לעזור לך היום?

Is it possible to monitor the Primary and Standby PLC state of the M580 redundant system via the Ecostruxure OPCUA Server Expert?

Issue:

Monitoring the Primary and Standby PLC state of the M580 HSBY system via the Ecostruxure OPCUA Server Expert 2.1.4906 SP3


Product Line:

Ecostruxure OPCUA Server Expert


Resolution:

Yes, it is possible via the "#DeviceServiceLevel computation" option in the OPCUA Server Expert configuration. To enable, launch the configuration tool and go to the "communication"  settings and check the "Extended rules" .

image2

image1

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings