איך נוכל לעזור לך היום?

What baud rates are supported by the EM4200 Series Power Meter?

Issue

Customer is looking for device communication specifications and needs to know the baud rates that are supported by the device.

Product Line

EM4200 Series Enercept Power and Energy Meters

Environment

Hardware & Hardware Communications (Modbus, BACnet, etc.)

Cause

The supported serial communication rates and automatic communication detection capabilities need clarification.

Resolution

Communicating models of the EM4200 Series automatically detect the baud rate, parity, and communication protocol.
The meter supports Modbus RTU and BACnet MS/TP communication at serial rates up to 115.2 kbaud, equivalent to 115,200 baud.

Additionally, The EM4200 also automatically detects and selects the appropriate communication protocol and parity settings.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר:
  • תיעוד מוצרים
  • בורר המוצר
  • מוצרים חלופיים והחלפה
  • מרכז עזרה ויצירת קשר
  • איתור סניפי שניידר אלקטריק
  • היכן לקנות
  • הקהילה של Schneider Electric
  • משרות
  • פרופיל חברה
  • דיווח על התנהגות בלתי הולמת
  • נגישות
  • חדר חדשות
  • משקיעים
  • EcoStruxure
  • חיפוש משימה
  • בלוג
  • תנאי ההתקשרות הכלליים
  • מדיניות שמירה על פרטיות
  • הודעה על קובצי Cookie
  • תנאי שימוש
  • Change your cookie settings