Come configurare la funzione JOG in automazione (marcia passo a passo) su un ATV12?
Introduzione
L'agente di produzione per introdurre manualmente il prodotto nella macchina
l'agente di manutenzione per testare la macchina a bassa velocità,
hanno bisogno di una modalità di marcia che permette di generare una velocità più lenta della velocità utilizzata nella produzione convenzionale.
Questa è la marcia JOG (o marcia passo passo).
La marcia JOG permette la marcia ad impulsi con tempi di rampa minimi (0,1 s), un riferimento di velocità ridotto ed un tempo minimo tra 2 impulsi.
Il variatore ATV12 ha dei parametri dedicati a questa funzione, ma è prima di tutto necessario disattivare le funzioni incompatibili
Premessa
La funzione JOG è incompatibile con la funzione:
Regolatore PI
Invece di verificare la presenza di ogni funzione incompatibile e di disattivarla, è più corretto forzare il prodotto sulla "preregolazione di base"
Menu CONF e FCS = INI (con pressione prolungata per 2s).
La funzione JOG è prioritaria sulle funzioni:
Iniezione automatica di corrente continua
velocità preselezionate,
Queste funzioni non vengono disattivate impostando la "preregolazione di base", ma non sono necessariamente in contraddizione con la funzione JOG.
Esempio: nella preregolazione di base LI3 viene assegnato ad una della velocità preselezionate, se anche la marcia JOG è configurata con LI3, all'attivazione di LI3 sarà la funzione JOG ad essere elaborata.
E 'comunque possibile disattivare tali funzioni in caso di reale esigenza:
FULL = MENU FUN => SP2 = 0 Hz
FULL => Menu FUN =>SP3 = 0 Hz,
FULL => Menu FUN => SP4 = 0 Hz
Configurazione
Menu FULL => FUN => JOG = LI3h.
Queste configurazioni sono possibili da LI1h a LI4h (riservare LI1h alla Marcia Avanti e LI2h alla Marcia indietro).
Funzionamento
Quando l'ingresso logico LI3h sarà attivo (stato 1), il riferimento passerà dal valore abituale al valore "frequenza JOG": 5Hz.
Sinottico di funzionamento