Come possiamo aiutarti oggi?

Cause che provocano un’alta pressione al compressore rendendolo non funzionante?

ALTA PRESSIONE DI MANDATA DEL COMPRESSORE

  • Interviene il PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE:
  • Il sistema di controllo della pressione di condensazione non funziona:
    • Verificare la funzionalità dei ventilatori del condensatore e della relativa protezione; ripristinare o sostituire i condensatori guasti.
    • Controllare la taratura e la funzionalità della valvola di regolazione pressostatica (se montata).
  • Il sistema è affetto da una pressione di mandata troppo alta (prossimo punto).
  • ALTA PRESSIONE DI MANDATA DEL COMPRESSORE
  • Presenza di aria o gas incondensabili nel circuito frigorifero, riscontrabile dalla presenza di bolle pur misurando un elevato sottoraffreddamento:
    • Evacuare e ricaricare il circuito
  • Portata d’aria insufficiente o troppo calda allo scambiatore di calore remoto:
    • Controllare la funzionalità dei ventilatori dello scambiatore di calore esterno ed il loro corretto verso di rotazione.
    • Controllare lo stato di sporcamento dello scambiatore ed eventualmente rimuovere il materiale che lo occlude (foglie, polvere, ecc.) con un getto d’aia compressa o con una spazzola.
    • Verificare sull’unità esterna la presenza di ostacoli al flusso dell’aria e la presenza di eventuali ricircoli dell’aria di raffreddamento.
    • Verificare che la temperatura dell’aria di raffreddamento non superi il valore di progetto.
  • Portata d’acqua insufficiente o troppo calda al condensatore:
    • Controllare la portata, la pressione e la temperatura dell’acqua di condensazione in circuito chiuso.
    • Controllare la taratura e la funzionalità della valvola di regolazione pressostatica.
  • Circuito troppo carico di refrigerante; condensatore parzialmente allagato. Il sottoraffreddamento all’uscita del liquido è eccessivo:
    • Rimuovere del refrigerante dal circuito.
  • Rubinetti del lato di alta pressione del circuito parzialmente chiusi:
    • Controllare l’apertura dei rubinetti.