Come possiamo aiutarti oggi?

Perchè sull'Altivar 320 compare la scritta NST invece di RDY ?

Lo stato di "NST" può dipendere da diversi fattori, principalmente si ha quando:

-è impostato il comando a 3 fili (TCC=3C) ed il DI1 è aperto, come da schema si richiede un pulsante NC
-è impostato il comando di marcia a 2 fili (TCC=2C) e alla messa in tensione l'ingresso DI1 è già chiuso ed il parametro TCT=TRN
-Lo switch SW1 non è impostato correttamente, con la logica di comando positiva (ingresso a 1 quando arriva il 24V) lo switch deve essere nella posizione "Source" SRC
-è stata assegnata la rispettiva funzione NST ad un ingresso e l'ingresso è aperto
-provando a inserire una scheda opzionale sono stati piegati i PIN con conseguente cortocircuito dell'alimentazione interna
-il comando proviene da comunicazione e non è stata eseguita la DriveCom
-la tensione 24V esterna che arriva sull'STO è una tensione triggerata e il comando di marcia è di tipo 2 fili