{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

Come si configura l'uscita analogica AOV dell'Altivar 312 per visualizzare la velocità del motore in 0-10V?

Per configurare l'uscita analogica dell'Altivar 312 in modo che restituisca un segnale 0-10V in base alla velocità del motore 0-50Hz bisogna impostare i seguenti parametri:
nel menu I_O- , impostare il parametro AO1t = 10U ed il parametro dO = OFr
nel menu drC- , impostare il parametro tFr = 50 (questo perchè il segnale 0-10V è scalato da 0 a tFr che di fabbrica è impostato a 60Hz)

I morsetti da utilizzare sono AOV (positivo) e COM (negativo)

È stato utile?

Approfondisci
Range di Prodotto:
Altivar 312
Approfondisci
Range di Prodotto:
Altivar 312