Actassi è gamma di Schneider Electric unica, completa ed integrata di prodotti e soluzioni studiati per la realizzazione d’infrastrutture di rete per ambienti quali edifici del terziario, centri di elaborazione dati o residenziale.
![](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/234438/900/actassi-promo-IC-360x205.jpg)
![schneider-ios-apps](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/41848/900/Apple_app_490x490.jpg)
«Scarica l’APP SE4YOU per iOS»
![download-schneider-ccc](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/44768/900/Google_app_490x490.jpg)
«Scarica l’APP SE4YOU per Android»
![Closeup of a smartphone in hand](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/308572/900/se4you3-IC-1080x1080.jpg)
Nuova APP SE4YOU, continuano i vantaggi!
Norme, regolamenti e guide tecniche
- Ottieni info sulla regolamentazione CPR
- Novità CEI 64-8 cap.37 (FTTH)
La realizzazione del quadro di una unità immobiliare è opportuno che sia coordinata con la realizzazione dello spazio installativo per il Quadro Distribuzione Segnali di Appartamento o Ambiente (QDSA) rispettando le indicazioni della Guida CEI 306-2.
Per il livello 1 del cap.37 della CEI 64-8 è obbligatorio predisporre la STOA, mentre per il livello 2 e 3 il QDSA. - Apri la guida FTTH
- Leggi la guida tecnica sul cablaggio strutturato
- NOVITA’ FTTH: Etichetta “edificio predisposto alla banda ultralarga”
Rispetto a quanto previsto fino a fine 2021, per i nuovi edifici ed in caso di ristrutturazioni richieste con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l’etichetta di “edificio predisposto alla banda ultra larga” da volontaria diventa obbligatoria.
A marzo 2022, il Ministero dello sviluppo economico adeguerà il DM 37/08 ai fini della definizione delle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici.