Il rivoluzionario quadro elettrico di media tensione SM AirSeT segna un grande passo avanti verso l'abbandono del gas SF₆ per un gas migliore: l'aria secca.
Erede del quadro SM6, che vanta oltre 1,5 M di installazioni, SM AirSeT utilizza una tecnologia collaudata e affidabile, mantenendo al contempo tutte le funzionalità digitali e la connettività per un approccio senza compromessi.
Erede del quadro SM6, che vanta oltre 1,5 M di installazioni, SM AirSeT utilizza una tecnologia collaudata e affidabile, mantenendo al contempo tutte le funzionalità digitali e la connettività per un approccio senza compromessi.
Guarda le Storie di Successo
Caratteristiche di SM AirSeT

-
Svolta ecologica
1Tecnologia ad aria pura e sottovuoto (interruzione sottovuoto in deviazione) -
Meccanismo di commutazione CompoDrive
2Progettato con materiali compositi high-tech e in grado di garantire una maggiore durata meccanica e supportare fino a 10.000 operazioni. -
Gamma di offerte
3Interruttore, interruttore automatico, misurazione, colonna montante e fusibile commutatore, un'esclusiva nel campo della sostenibilità. -
Monitoraggio degli interruttori automatici
4Monitora in tempo reale l'usura degli interruttori automatici e ricevi delle notifiche per sapere quando è il momento migliore per eseguire la manutenzione. -
Monitoraggio termico
5Sensori termici wireless per monitorare la qualità dei collegamenti di alimentazione, favorendo la diagnosi di potenziali guasti, riducendo i tempi di inattività e i rischi di incendio. -
Monitoraggio ambientale
6Sensori di umidità wireless per monitorare le condizioni ambientali, aiutare a prevenire l'invecchiamento rapido e ottimizzare i costi di manutenzione. -
Codice QR
7Collegati rapidamente a SM AirSeT e accedi a Digital Logbook, manuali e supporto per risparmiare tempo e fatica. -
Rilevamento di archi elettrici
8Sensori ottici che consentono al relè e all'interruttore di creare rapidamente uno spazio vuoto attorno all'arco interno, riducendo il pericolo per gli operatori e il rischio di danni alle apparecchiature in caso di archi interni. -
Controllo a distanza
9Utilizzo di SM AirSeT con un semplice tocco su un dispositivo intelligente: in questo modo gli operatori possono restare a una distanza di sicurezza.
Svolta ecologica
1Tecnologia ad aria pura e sottovuoto (interruzione sottovuoto in deviazione)
Meccanismo di commutazione CompoDrive
2Progettato con materiali compositi high-tech e in grado di garantire una maggiore durata meccanica e supportare fino a 10.000 operazioni.
Gamma di offerte
3Interruttore, interruttore automatico, misurazione, colonna montante e fusibile commutatore, un'esclusiva nel campo della sostenibilità.
Monitoraggio degli interruttori automatici
4Monitora in tempo reale l'usura degli interruttori automatici e ricevi delle notifiche per sapere quando è il momento migliore per eseguire la manutenzione.
Monitoraggio termico
5Sensori termici wireless per monitorare la qualità dei collegamenti di alimentazione, favorendo la diagnosi di potenziali guasti, riducendo i tempi di inattività e i rischi di incendio.
Monitoraggio ambientale
6Sensori di umidità wireless per monitorare le condizioni ambientali, aiutare a prevenire l'invecchiamento rapido e ottimizzare i costi di manutenzione.
Codice QR
7Collegati rapidamente a SM AirSeT e accedi a Digital Logbook, manuali e supporto per risparmiare tempo e fatica.
Rilevamento di archi elettrici
8Sensori ottici che consentono al relè e all'interruttore di creare rapidamente uno spazio vuoto attorno all'arco interno, riducendo il pericolo per gli operatori e il rischio di danni alle apparecchiature in caso di archi interni.
Controllo a distanza
9Utilizzo di SM AirSeT con un semplice tocco su un dispositivo intelligente: in questo modo gli operatori possono restare a una distanza di sicurezza.
Eurelectric parla di innovazione MT green e SF6 free