Vantaggi

Oltre 4.000 rappresentanti field service con una conoscenza approfondita dell'architettura delle apparecchiature, delle tecnologie, delle caratteristiche e delle evoluzioni durante il loro ciclo di vita

Oltre 10 strumenti per la diagnosi avanzata e software per prevenire guasti alle apparecchiature

Oltre 14.000 ricambi per supportare in maniera efficiente gli interventi in emergenza, riducendo i costi di interruzioni intempestive
Il nostro piano di assistenza Advantage
Riduzione dei costi e controllo del budget
Maggiore sicurezza, disponibilità e durata
• Manutenzione da parte del costruttore
• Miglioramento della sicurezza
• Incremento del tempo di attività e della durata delle apparecchiature
Interventi rapidi in caso di emergenza
• Supporto telefonico 24/7
• Interventi di emergenza in sito e accesso prioritario ai ricambi
Opzioni
• Ampio portafoglio di corsi di formazione per incrementare l'efficienza e la sicurezza operativa
• Audit giornalieri di valutazione della base installata
Manutenzione on-demand o piano di assistenza?
Nella maggior parte delle aziende esistono lacune nelle procedure di manutenzione dell'infrastruttura elettrica, con un conseguente aumento dei problemi correlati alla sicurezza, all'operatività e alla durata delle apparecchiature. Questo white paper offre una guida per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature e prolungare la durata delle apparecchiature elettriche.