I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

NUOVO RAPPORTO

Sblocca la rete digitale
Il nostro nuovo rapporto esamina l'impatto delle ultime tendenze e delle soluzioni innovative sulle società di distribuzione elettrica. Scopri strategie per affrontare le sfide in modo diretto e con successo.
Accedi al rapporto
Illuminated skyscrapers of Manhattan at sunset, New York City, USA

Vantaggi del sistema di gestione della distribuzione

Operatori nella sala controllo della centrale elettrica alle prese con problemi tecnici e rapporti sulla sostenibilità.
Offre panoramiche chiare e coerenti in tempo reale, previsionali e storiche della rete di distribuzione.
Tecnico della linea di alimentazione che utilizza telefono e tablet, reporting di sostenibilità, Internet delle cose.
Consente agli operatori di sistema, agli operatori di distribuzione, alle squadre in campo, ai tecnici della pianificazione, agli analisti dell'affidabilità e ai manager di lavorare in team, accedendo alla stessa rappresentazione delle informazioni della rete.
Sottostazione di alimentazione elettrica, distribuzione dell'energia elettrica.
La consapevolezza comune della situazione consente una gestione efficiente e affidabile della rete in un ambiente diversificato e in rapida evoluzione.
Elettricista che lavora sui trasformatori, distribuzione dell'energia elettrica.
Incrementa l'affidabilità della rete, l'efficienza operativa e la sicurezza, riduce i costi di esercizio, facilita la conformità alle normative, migliora lo sfruttamento delle risorse e garantisce un'integrazione basata su standard.

EcoStruxure™ ADMS

EcoStruxure ADMS, una soluzione completa per la gestione della rete, offre una gestione energetica più affidabile, sicura ed efficiente. Ottimizza la tua rete con il nostro sistema leader del settore.
Scopri EcoStruxure ADMS

Ascolta l'audiolibro

ADMS: La fondazione delle operazioni del sistema di distribuzione

I DSO devono far fronte ad un'elevata penetrazione del DER. ADMS presenta strumenti software specializzati che li aiuteranno ad adattarsi alle diverse condizioni in tempo reale. Leggi il white paper o scansiona il codice QR per ascoltare l'audiolibro e scoprire le funzionalità più utili.
Leggi il white paper
Testo alternativo di default

Fornire valore alle società elettriche

SA Power Networks

SA Power Networks dipende da EcoStruxure Grid per il monitoraggio e la gestione affidabile della loro vasta rete.

Enel

Enel ha aggiornato la propria rete con le soluzioni EcoStruxure Grid per accelerare la propria fornitura di energia pulita.

SICAE France

La società francese SICAE utilizza EcoStruxure ADMS per ottimizzare la rete e gestire in modo efficiente l'integrazione dell'energia distribuita.

Gestione del fabbisogno in azione

Qual è l'asso nella manica del sistema EcoStruxure ADMS quando si verificano dei picchi di fabbisogno energetico?

Salvaguardia dell'affidabilità della rete

In che modo il sistema EcoStruxure ADMS potenzia la rete prima di una tempesta e come ne agevola il ripristino subito dopo.

EcoStruxure™ Grid apre nuove potenzialità

EcoStruxure Grid offre vantaggi alle aziende di pubblica utilità attraverso una maggiore flessibilità e resilienza e apre nuovi approcci ai consumatori commerciali, industriali e aziendali di energia elettrica.

Risorse

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra