1. Come migliorare il settore del trasporto marittimo?
Nel settore dei trasporti marittimi esistono numerose possibilità di innovazione e di miglioramento. Per incrementare l'efficienza operativa e raggiungere la sostenibilità, le industrie di trasporti marittimi possono integrare automazione, intelligenza artificiale, apprendimento automatico e molto altro ancora.
Le società di spedizione possono adottare diversi sistemi di gestione della spedizione, soluzioni di alimentazione per le operazioni ininterrotte, soluzioni digitali e soluzioni affidabili per il settore della spedizione. Adottando tali soluzioni, il settore marittimo può essere notevolmente migliorato, mantenendo la sicurezza elettrica nel settore marittimo.
2. Come può la spedizione essere sostenibile?
Il carburante pulito è un bene del settore delle spedizioni che può rompersi o creare il proprio bilancio. Immergere combustibile a base di carbonio si dimostrerà dannoso. Tuttavia, è possibile rendere sostenibili i settori del trasporto marittimo adottando misure tecnologiche per migliorare lo stoccaggio e l'efficienza dell'energia, misure operative per raggiungere l'efficienza operativa e fonti di energia rinnovabile per ridurre le emissioni di carbonio.
Inoltre, gli operatori di terminal portuali e le autorità portuali possono integrare in modo efficiente le capacità di alimentazione da terra riducendo al minimo i costi e i rischi del progetto. È possibile farlo in modo trasparente con ShoreBoX™ di Schneider Electric, una soluzione di alimentazione preprogettata.
ShoreBoX™ è un sistema di controllo semplice con impostazioni variabili che assicura la completa tracciabilità del controllo e le prestazioni del sistema, massimizzando al tempo stesso la continuità operativa. È una delle soluzioni elettriche per il settore marittimo più solide e affidabili disponibili sul mercato.
3. Qual è l'importanza delle nostre soluzioni per il settore marittimo?
Il settore marittimo può adattarsi a questa nuova era adottando soluzioni complete e tecnologicamente avanzate per il settore marittimo e navale. Schneider Electric offre un'ampia suite di soluzioni per il settore del trasporto marittimo per risolvere problematiche comuni come l'efficienza operativa, la sostenibilità, la sicurezza e l'affidabilità.
EcoStruxure per il settore marittimo e portuale è una soluzione completa che monitora i consumi energetici delle navi e accelera i risparmi energetici e di energia. Si tratta di un'architettura che offre soluzioni IoT su tre livelli critici: Prodotti connessi, Edge Control, app, strumenti analitici e servizi.
Inoltre, Schneider Electric offre sistemi di gestione della nave, soluzioni di controllo della gomma, alimentazione sicura con UPS e soluzione ShoreBoX™.