Sistemi di controllo degli impianti HVAC intelligenti
Strategie per impianti HVAC sostenibili
L’operatività su base IIoT consente a questa tecnologia intelligente di rimodellare i sistemi di controllo degli impianti HVAC e offrire vantaggi fondamentali agli OEM.
Apparecchiature HVAC intelligenti e abilitate all’IoT con EcoStruxure™
Dato che i sistemi di controllo HVAC rappresentano gran parte del consumo energetico di un edificio, Schneider Electric aiuta il settore e i costruttori di macchinari a beneficiare di tecnologie quali IoT (Internet of Things), automazione e accesso remoto per rendere i sistemi più intelligenti ed efficienti.

Tour virtuale dell’Innovation Hub
Sperimenta la digitalizzazione attraverso uno showroom che riproduce scenari reali. Scopri la nostra soluzione EcoStruxure HVAC in un tour virtuale.
Scopri software, servizi e prodotti per le apparecchiature HVAC
Scopri gli ultimi approfondimenti sulle apparecchiature e sui sistemi HVAC
Potrebbe anche interessarti
Accedi a mySchneider
Accedi a risorse e strumenti digitali per espandere e differenziare la tua attività.
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
1. Che cosa sono le soluzioni di controllo degli impianti HVAC?
Le soluzioni di controllo degli impianti HVAC sono tecnologie e sistemi utilizzati per gestire gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento dell’aria. Ottimizzano l’utilizzo energetico, mantengono il comfort interno e consentono il monitoraggio e l’automazione remoti. Le nostre soluzioni si integrano perfettamente con i sistemi di gestione degli edifici (BMS), come EcoStruxure Building Operation, per fornire un controllo intelligente, scalabile e sostenibile degli impianti HVAC in strutture commerciali, industriali e istituzionali.
2. In che modo l’automazione degli edifici migliora le prestazioni dell’HVAC?
I sistemi HVAC per l’automazione degli edifici utilizzano sensori, controller e software per regolare automaticamente le proprie attività, in base all’occupazione, alla temperatura e alla domanda di energia. In tal modo, è possibile migliorare il comfort, ridurre i costi energetici e le esigenze di manutenzione.
3 Che cos'è un sistema di controllo per impianti HVAC?
Un sistema di controllo per impianti HVAC è il centro operativo delle apparecchiature HVAC. Include termostati, sensori, attuatori e controller che regolano temperatura, flusso d’aria e umidità. I sistemi di controllo per impianti HVAC avanzati sono integrabili in una piattaforma di automazione degli edifici in modalità centralizzata.
4. Che cos’è l’automazione dell’AHU e come funziona?
I sistemi di automazione dell’unità di trattamento dell’aria (Air Handling Unit) controllano il funzionamento dell’AHU, che regolano e fanno circolare l’aria negli impianti HVAC. L’automazione consente un controllo preciso della temperatura, dell’umidità e della qualità dell'aria, spesso tramite sensori e controller logici programmabili (PLC).