1. Soluzioni per microgrid di Schneider Electric
Schneider Electric offre soluzioni efficienti per microgrid basate su una combinazione di sistemi di controllo perimetrale, prodotti connessi, applicazioni, analisi e servizi. I prodotti correlati includono UPS (Gruppo di continuità), inverter di stringa connessi alla rete e inverter ibridi. Le applicazioni, l'analisi e i servizi includono EcoStruxure Microgrid Advisor ed EcoStruxure Microgrid Operation, mentre il controllo perimetrale include Harmony ST6 ed EcoStruxure EV Charging Expert. Offriamo soluzioni per microgrid ripetibili, scalabili e abilitate all'IoT e servizi end-to-end, compresi i servizi di distribuzione elettrica.
2. Diversi tipi di microgrid
In generale, esistono tre tipi di microgrid:
- Microgrid remote: sono anche chiamate microgriglie off-grid. Le microgrid remote possono funzionare a isola ed essere fisicamente indipendenti dalla rete elettrica in caso di mancanza di infrastrutture di trasmissione o distribuzione disponibili e a prezzi accessibili nella zona circostante.
- Microgrid collegate alla rete: dispongono di una connessione fisica alla rete elettrica tramite un meccanismo di commutazione nel punto di accoppiamento comune (PCC); tuttavia, possono essere scollegate a isola e ricollegate alla rete principale, quando necessario.
- Microgrid in rete: questi sistemi sono anche denominati microgrid annidate e sono costituiti da numerose microgriglie e DER separate, che sono collegate allo stesso segmento di circuito della rete elettrica. Servono un'ampia area geografica.
3. Differenze tra una microgrid e una rete intelligente
Le microgrid sono diverse dalle reti intelligenti. Una microgrid è un sistema energetico autonomo e localizzato che serve un'impronta geografica discreta, ad esempio, un centro di affari, un complesso ospedaliero e così via. Include fonti di energia distribuita e carichi multipli, che possono essere gestiti in parallelo con la rete elettrica più ampia. Le reti intelligenti, invece, sono reti elettriche che operano su scala più ampia e possono regolare i flussi di energia dai punti di generazione ai punti di consumo. Questi includono: comunicazione, automazione e sistemi IT.
4. Progettazione di una microgrid
Schneider Electric offre una soluzione pronta all'uso che aiuta a progettare una microgrid, indipendentemente dall'applicazione. I nostri centri di controllo progettati precedentemente per microgrid sono dotati di tutti i componenti necessari per la gestione, il controllo, la misurazione e il monitoraggio dell'alimentazione. Inoltre, il nostro software di gestione delle microgrid, EcoStruxure, offre algoritmi preingegnerizzati per rendere le funzioni standardizzate e affidabili.
Cosa sono le Microgrid? Definizione e Caratteristiche
Le Microgrid sono reti elettriche locali e decentralizzate, composte da fonti di energia rinnovabile e sistemi di gestione avanzati. Grazie a queste caratteristiche, le microgrid sono in grado di produrre, distribuire e gestire l'energia in maniera autonoma e sostenibile. Al contrario delle reti elettriche tradizionali, le microgrid sono in grado di operare in maniera indipendente, senza essere connessi alla rete nazionale. In questo modo, rappresentano una soluzione ideale per garantire l'energia in aree remote o isolate.
Come funzionano le Microgrid?
Sono composte da diverse fonti di energia, tra cui pannelli solari, turbine eoliche, generatori a gas e batterie di accumulo. Grazie a questi componenti, sono in grado di produrre e distribuire l'energia in maniera autonoma e sostenibile. Inoltre, le microgrid sono dotate di sistemi di gestione avanzati, in grado di monitorare e controllare la produzione e la distribuzione dell'energia. Questi sistemi permettono di massimizzare l'efficienza energetica e di gestire eventuali picchi di consumo in modo intelligente.
Vantaggi
offrono numerosi vantaggi rispetto alle reti elettriche tradizionali, tra cui:
- Indipendenza energetica: le microgrid sono in grado di operare in maniera indipendente, senza essere connessi alla rete nazionale. Questo garantisce l'energia anche in caso di interruzioni o guasti alla rete.
- Riduzione dell'impatto ambientale: grazie alla presenza di fonti di energia rinnovabile, le microgrid contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla lotta contro il cambiamento climatico.
- Risparmio sui costi energetici: permettono di ridurre i costi energetici grazie alla produzione di energia sostenibile e all'ottimizzazione dei consumi.