Schneider Electric CAD Library
SE CAD Library è un libreria di simboli e disegni dei prodotti di Schneider Electric per la realizzazione di schemi unifilari e fronti quadri direttamente in ambiente AutoCAD.
Download SE CAD Library
Librerie di blocchi AutoCAD
Tipologie di realizzazioni
- Fronte quadri serie Prisma Plus
- Fronte quadri serie Coreos
- Fronte quadri serie Kaedra
- Fronte quadri serie P-Bloc Plus
- Fronte quadri SM6 di media tensione
- Nuova libreria prodotti per la domotica KNX
- Simboli per schemi unifilari di bassa tensione
- Simboli per schemi unifilari di media tensione
- Simboli per schemi funzionali di bassa tensioneCaratteristiche dei blocchi Auto CAD
- Richiamabili da menu a tendina strutturati gerarchicamente
- Contengono attributi di testo modificabili a piacimentoL’applicativo
- Tutto il software è stato concepito su misura per l'utilizzo delle apparecchiature Schneider Electric.
- L’applicativo sfrutta le potenzialità di AutoCAD garantendo la realizzazione di disegni di alta precisione.
- Per facilitare l’utilizzo delle librerie dopo l’installazione consultare il manuale di utilizzo che riporta informazioni importanti per la configurazione e l’impostazione del lavoro con SE CAD Library.
Contatta il centro assistenza
Se non hai una connessione internet e devi attivare il software contattaci. Scopri il software per preventivazione tecnica ed economica di tutta l’offerta Schneider Electric
ContattaciScopri eXteem 6
Cerchi un software per la preventivazione? Scarica eXteem 6.
Scopri eXteem 6Scopri i-project 6.1
Cerchi un software per la progettazione? Scarica i-project 6.1
Scopri i-project 6.1