eXteem 6
In eXteem 6 è disponibile tutto il catalogo prodotti di Schneider Electric, questo permette la redazione di offerte tecnico commerciali complete di tutta la documentazione necessaria
Download eXteem 6 ultima versione disponibile
Le nuove funzionalità
La progettazione integrata
- Fronte Quadri MT/BT secondo regole di compatibilità con accessoriamento guidato di tutte le apparecchiature
- Fronte Quadri Universali con disposizione libera dei componenti configurati
- Fronte Quadri centralini in metallo e plastica
- Fronte Quadri Cablaggio strutturato
- Calcolo delle dimensioni e verifiche termiche secondo le normative vigenti
- Trasformazione dei quadri tradizionali in quadri intelligenti con un click con iQuadro
- Condotti sbarre Canalis di potenza e illuminazione
- Sistemi di Illuminazione di Emergenza
- Building Automation KNX
- Sistemi UPS configurati
- Scelta guidata per coordinamenti motori , avviatori , inverter , pulsanti ecc…
- Lista Materiali con link al sito web e datasheet
- Esportazione in DWG/PDF dei fronte quadro realizzati
- Configuratore per tutti i prodotti Schneider Electric
- Catalogo prodotti e documentazione sempre aggiornati
- Importazione dei progetti da i-project 6.1
- Stampe online e offline in formato word e excel
Requisiti Hardware per l'installazione
- Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) da 1 GHz o più veloce
- 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit)
- 16 GB di spazio disponibile su disco rigido (32 bit) o 20 GB (64 bit)
- Scheda grafica DirectX 9 con driver WDDM 1.0 o superiore
Requisiti Software per l'installazione
- Sistema operativo Windows 10
- Microsoft Word 2010 o superiori (per la generazione dei documenti di stampa)
- Connessione internet per stampe on-line e/o attivazione del software
- AutoCAD o programmi compatibili per gestione dei formati DWG (per visualizzare o modificare gli schemi generati da i-project)
- Acrobat reader per consultazione documenti
Contatta il centro assistenza
Se non hai una connessione internet e devi attivare il software contattaci. Scopri il software per preventivazione tecnica ed economica di tutta l’offerta Schneider Electric
ContattaciSE Cad Library
La libreria dei componenti Schneider Electric di Media e Bassa Tensione direttamente sul tuo AutoCAD
Scopri SE CADScopri i-project 6.1
Cerchi un software per la progettazione? Scarica i-project 6.1
Scopri i-project 6.1