プログラマブル表示器/ 表示器本体から、ブザーが鳴り続けるのは何故ですか?
表示器本体の内部ブザー(ピーという音)が鳴り続ける場合、大きく分けて3つの要因が考えられます。
▼ 要因1:表示器側システムデータエリア のブザー出力ビットが ON している
表示器側のシステムデータエリア内には、表示器本体のブザーを鳴らすことができるビットアドレスがあります。
・ダイレクトアクセス方式の場合:
PLCなど外部機器との接続時はシステムデータエリア先頭アドレスから +14ワード目 01ビット目がONしているとブザーが鳴ります
・メモリリンク方式の場合:
本方式の場合は、[#MEMLINK]アドレスの11ワード目 01 ビット目がONしているとブザーが鳴ります。
【要因1 の 復旧方法】
外部機器との通信ケーブルを抜き、表示器本体の電源を ON/OFF します。
これによりブザー出力がされなくなれば、システムデータエリア内の当該アドレスに起因している可能性があります。
システムデータエリアに割り当たっているPLCアドレスを、PLCラダーソフトのデバイスモニタ等で確認し、
ビットONされていればOFFにしてください。
▼ 要因2:ロジック機能でメジャー異常が発生している
表示器の前面LEDランプが赤色点滅し、「ピピピ ピピピ ピピピ ・・・」と断続したブザー音が鳴り続ける場合、
プロジェクト内で設定されているロジック画面でメジャー異常が発生しています。
メジャー異常とはロジックプログラムの継続が不可能なエラーが発生して停止していることを表しております。
【要因2 の 復旧方法】
メジャー異常の原因を取り除く必要があります。
#L_CalcErrCodeの値からエラーコードを取得し、原因を確認ください。
取り急ぎブザー音を停止させたい場合は、ロジック機能を無効化してください。
表示器のオフライン画面から、[本体設定] > [ロジック設定]を開き、
[ロジックプログラム]を「無効」にして保存することで、一時的にロジックを無効化できます。
▼ 要因3:表示器側のシステムが破損している
何らかの要因で、表示器のシステムが破損し動作できなくなると、
「System Error」というダイヤログ表示と共に連続音のブザーが鳴り続ける場合があります。
・復旧不可能な異常を検出しました。復旧するにはリセットボタンを押すか、または本機の電源を入れ直してください。
【要因3の 復旧方法】
[Reset]ボタンを押下して表示器を再起動します。
再起動しても繰り返し同画面が表示される場合は、
表示器ににプロジェクトファイルを強制転送 で再送信し、復旧するかをどうかをご確認ください。
プロジェクトファイルを強制転送をしても復旧しない場合、本体故障の可能性がございます。
その場合は、恐れ入りますが、修理依頼をご検討ください。