シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
GP4000シリーズ/ SDカードから画面データを送信できない原因は?

下記の内容をご確認ください。

■SDカードは表示器に挿入されていますか?
SDカードを 表示器に挿入してから転送してください。
また、SDカードが入っていても正しく挿入されていない可能性があります。
image

※SDカードが正しく挿入されているかどうかは、SDカードアクセスLEDで判断することができます。
image

緑色点灯SDカードが挿入されている
消灯SDカードが挿入されていない、
もしくはアクセスできない



SDカードのファイルフォーマットは正しいですか?
NTFS形式でフォーマットされている場合、表示器では認識されません。
パソコンで外部ストレージをFAT32またはFAT形式でフォーマットしなおしてください。


■SDカードの中のデータの機種タイプと、転送しようとしている表示器の機種は同じですか?
機種タイプが同じでなければ転送できません。
機種タイプを合わせて、バックアップデータを作成しなおしてください。
image


■SDカードの中にデータが正しく保存されていますか?

SDカードへの転送には、SDカード転送用のデータ(「バックアップデータ」と「メモリローダツール」)が必要です。
バックアップデータとメモリローダツールが正しく作成されていない場合や、データが不足している場合は転送することができません。
また、データがSDカードのルートフォルダ(ディレクトリ)以外の場所に保存されていると認識されません。

転送ツールの[メモリローダ]で[バックアップデータの作成]を行い、
作成されたすべてのファイルやフォルダを、SDカードのルートフォルダ(ディレクトリ)に保存してください。


【参考】
GP-Pro EX リファレンスマニュアル
34.8 外部ストレージを使って転送したい

image