シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
		
本日はどのようなご用件でしょうか?
PowerChute Network Shutdown for Virtualization VMwareのHAアドミッションコントロール使用時の注意事項
PowerChute Network Shutdown v3.1, v4.x, v5.x で、VMwareのHAアドミッションコントロールを使用時の注意事項を記載します。


【対象製品】
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v5.x
PowerChute Network Shutdown for Virtualization v4.x
PowerChute Network Shutdown v3.1


【環境】
VMware


【注意事項】
HAアドミッションコントロールは、vSphereではデフォルトで有効になっています。
PowerChuteが仮想マシンにインストールされており、その仮想マシンが稼働するホストの電源がオンになった場合、
HAアドミッションコントロール、または適用されているアドミッションコントロールポリシーによってPowerChuteの自動起動を妨げる可能性があります。


【対処方法】
HAによってPowerChute仮想マシンが自動的に再起動できるようにするには、以下いずれかを実施してください。

・HAアドミッションコントロールを無効にする
・アドミッションコントロールポリシーによってPowerChute仮想マシンの起動を許可する

HAアドミッションコントロール設定の詳細については、VMware のドキュメントなどを参照してください。

アドミッションコントロールを無効すると、HAはPowerChuteを実行しているVMを自動的に起動するよう試み、
PowerChuteは関連するUPSの監視を始め、シャットダウンしたVMを自動的に再起動できるようになります。